Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate e sull’installazione di SCT, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare SCT su un sistema Metasys suddiviso.
Fase |
Azione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
---|---|---|
1. |
Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS/ADX e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento. |
Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Metasys® SCT Help (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release correntemente installata (non sulla nuova release). |
2. |
Determinare se è necessario registrare gli account utente e i ruoli esistenti:
|
Eseguire il login in SCT e aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator). In Security Administrator, registrare tutti i ruoli, gli account utente locali e gli account utente di Active Directory che si desidera ricreare nella versione aggiornata di SCT. Quando si disinstalla SCT 5.2 (o versione precedente) e si installa una versione più recente di SCT, tutti i ruoli e gli account utente personalizzati vanno perduti. Per poterli richiamare facilmente in un momento successivo, può essere utile usare la funzione Stampa schermo del computer per conservare una traccia delle autorizzazioni di accesso degli utenti e di altre informazioni associate ai diversi ruoli. Per informazioni sulla Release 5.2 o precedente, vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) . |
3. |
Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS/ADX usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples. |
4. |
Interrompere il servizio Metasys III Device Manager sul sistema ADS/ADX. Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato. |
5. |
Eseguire un backup completo di tutti i dati storici sul sistema ADS/ADX usando Metasys Database Manager. Se il sistema da aggiornare è alla Release 8.0 o 8.1, dopo avere eseguito il backup dei database storici usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization. |
Vedere la sezione Backing Up a Database in Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) . |
6. |
Creare una copia dei file di backup di tutti i database storici e di tutti gli archivi e memorizzarli su un supporto removibile (ad esempio, una chiavetta o un DVD). |
Usare Windows Explorer per preparare e archiviare le copie dei file. |
7. |
Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
8. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
9. |
Disinstallare il software NxE Information and Configuration Tool (NCT), se presente. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
10. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
11. |
Disinstallare la versione corrente del Launcher di Metasys dal sistema SCT e rimuoverlo da tutti i client che accedono al sistema ADS/ADX . |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla. |
12. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
13. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
14. |
Avviare SCT dal Launcher o usando la combinazione di tasti di Metasys SCT. Eseguire il login con il nome utente e la password di MetasysSysAgent. Il processo di login potrebbe richiedere un tempo leggermente più lungo della norma. |
Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
15. |
Per la procedura di aggiornamento in-place, aprire il database dell’archivio con SCT facendo clic su Item > Open Archive. Vedere le informazioni riportate a destra. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
16. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Vedere Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) . |
17. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
18. |
Passare alla sezione successiva per aggiornare il Database Server dell’ADX suddiviso. |
Passare a Database Server. |