Aggiornamento in-place di Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Questa sezione descrive la procedura richiesta per eseguire un aggiornamento in-place del software ADS o ADX a Metasys Server 11.0. L’aggiornamento in-place permette di aggiornare un sistema Metasys esistente sullo stesso computer usando la stessa versione o una versione aggiornata del software SQL Server. (Questa opzione di aggiornamento vale anche se occorre aggiornare il software SQL Server a un service pack più recente.) Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server 11.0, leggere Checklist preliminare per nuove installazioni e aggiornamenti e Tabella 1.

Quale tipo di server Metasys si sta aggiornando?
ADS unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo desktop.
ADS unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop.
ADX unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo server.
ADX unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server.
ADX suddiviso con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su una configurazione suddivisa.Con una configurazione ADX suddivisa, il componente Database viene installato su un sistema server, il componente Web/Application viene installato su un altro sistema operativo server e SCT viene installato su un sistema operativo server o desktop.