Requisiti di sistema di Application e Data Server (ADS) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Requisiti di sistema di Application e Data Server (ADS) (5 utenti)

Piattaforma di computer consigliata 1

Ultima versione del processore Intel i7 con almeno quattro core, o modello superiore

2 dischi rigidi da 500 GB (RAID 1) 2 con 40 GB di spazio libero dopo l'installazione di tutto il software richiesto e prima dell'installazione del software ADS. Configurare RAID 1 (mirroring) con la cache di scrittura su disco attivata.

Nota: I prerequisiti software includono il sistema operativo supportato, il software del database, .NET Framework e qualsiasi altro software o service pack necessario per la configurazione di ADS.

Scheda grafica (1 GB di RAM, ATI® Technologies o NVIDIA® Corporation, compatibile 64 bit, Small Form Factor [SFF] se richiesto)

Memoria minima richiesta 3

16 GB di RAM

Sistemi operativi supportati 4 e software di database

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2017 Express (64 bit)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)
  • SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2012 con SP3 non è un aggiornamento automatico di Windows. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a https://support.microsoft.com/en-us/kb/2979597.

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Supporta:
  • SQL Server® 2017 Express (64 bit)
  • SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)
  • SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)
  • SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)
    Nota: SQL Server 2012 con SP3 non è un aggiornamento automatico di Windows. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a https://support.microsoft.com/en-us/kb/2979597.

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Supporta:

Sistemi operativi supportati per i computer client di Metasys Site Management Portal

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Edition (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Edition con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Edition con SP1 (64 bit)

Apple® OS X® 10.13 High Sierra

Apple® OS X® 10.12 Sierra

Apple® OS X® 10.11 El Capitan

Software del Web browser supportato per i computer client di Metasys Site Management Portal

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva

Nota: In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
Apple® Safari® 11 o successiva
Notes:
  • In OS X non è possibile visualizzare la grafica di Graphics+ nell'interfaccia utente di Site Management Portal.
  • Utilizzare il Web browser per scaricare l'applicazione Launcher. Dopo aver installato l'applicazione Launcher, utilizzare Launcher e non il Web browser per accedere all'interfaccia utente di Site Management Portal (SMP).

Software del Web browser supportato per i dispositivi client dell’interfaccia utente di Metasys

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva
Notes:
  • L'interfaccia utente di Metasys non supporta Internet Explorer 11 sui sistemi operativi Windows 10.
  • In Internet Explorer 11, selezionare l'opzione Usa elenchi di compatibilità Microsoft, che si trova nella sezione Strumenti > Impostazioni visualizzazione compatibilità, per accertarsi che i siti Web vengano visualizzati e funzionino correttamente.
  • L'interfaccia utente di Metasys non supporta la funzione InPrivate Browsing. Per uscire da InPrivate Browsing, chiudere la finestra del browser e aprire una nuova finestra del browser.

Microsoft® Edge® versione 44 o successiva

Google® Chrome™ versione 72.0.3626.121 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare l'icona X nella finestra o nella scheda del browser, quindi aprire una nuova finestra o scheda del browser. Per ulteriori informazioni sulla navigazione privata di Google Chrome, fare clic qui.
Apple® Safari® 11 o successiva
Nota: L'interfaccia utente di Metasys non supporta la navigazione privata. Per uscire dalla navigazione privata, fare clic o toccare Private nella finestra del browser. Altri Web browser, come Mozilla® Firefox®, non sono ufficialmente supportati dall'interfaccia utente. L'interfaccia utente di Metasys potrebbe comunque essere visualizzata e funzionare correttamente in questi Web browser.

Ambienti virtuali supportati

Microsoft Hyper-V™

VMware®

Interfacce utente supportate

Site Management Portal (SMP)

Interfaccia utente di Metasys

Software aggiuntivo incluso nel pacchetto software ADS

Software Launcher, immagini del controllore di rete, esempi di definizione di riepiloghi, Microsoft .NET Framework (più versioni), SQL Server Management Studio, Metasys Database Manager, Toggletunnel, file di esempio delle informazioni di gestione SNMP di base (MIB), Report Viewer 2010 e Report Viewer 2012.

Hardware opzionale

Qualsiasi stampante locale o di rete supportata dal sistema operativo Windows qualificato

Software opzionale

Graphic Generation Tool

Software CCT

Software SCT

Software Metasys Export Utility

1 I consigli per la piattaforma informatica e la memoria non sottintendono che non si possano utilizzare macchine più vecchie o più lente. Per ulteriori informazioni sulle raccomandazioni per computer/server, fare riferimento alla sezione Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .
2 Per prestazioni ottimali, utilizzare dischi rigidi Serial Attached SCSI (SAS), non Small Computer System Interface (SCSI).
3 Per prestazioni ottimali, utilizzare la quantità massima di memoria consentita dal computer.
4 Fare riferimento a Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) per le impostazioni specifiche del sistema operativo Microsoft Windows che possono essere richieste per la configurazione del sistema Metasys.