System Configuration Tool (SCT) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Italiano

System Configuration Tool (SCT) supporta l'ingegneria, l'installazione e la messa in servizio del sistema di automazione dell'edificio. L’applicazione SCT consente la rapida generazione offline e la configurazione dell’interfaccia utente di Metasys del sito completo, inclusi i nomi dei punti, integrazione di N1, N2, BACnet® e reti LonWorks®, integrazione di protocolli di terzi Modbus, M-Bus e KNX, integrazione di dispositivi MS/TP locali e remoti, definizione di riepiloghi e viste utente personalizzati, la creazione di una logica di controllo personalizzata utilizzando un’interfaccia utente grafica e l’integrazione di sistemi per edifici come il controllo accessi C•CURE 9000, la gestione video victor, i sistemi antincendio Simplex® Zettler® e sistemi di illuminazione connessi dei fornitori preferiti. SCT offre funzioni di produttività che includono la migrazione dei dispositivi di supervisione e la creazione di massa di apparati, ambienti e relazioni di servizio.

È possibile utilizzare SCT o System Configuration Tool Pro (SCT Pro) per gestire la versione combinata di un sito con dispositivi dalla Release 5.2 o successive, che include SNE, SNC, Network Automation Engine (NAE), Network Control Engine (NCE), Network Integration Engine (NIE), Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX), Open Application Server (OAS), Open Data Server (ODS) e l’interfaccia utente di Metasys. Per mantenere aggiornato il database dell'archivio, l'utente può pianificare caricamenti regolari dai dispositivi del sito.

SCT consente l'installazione con un solo clic. Il nuovo programma di installazione di SCT installa i prerequisiti software necessari, come Internet Information Services (IIS) e Microsoft® .NET Framework 4.6.1. Se non è presente alcun SQL Server®, il programma di installazione di SCT installa il software SQL Server 2014 Express.

L’installazione di SCT include applicazioni aggiuntive. È possibile usare il software dell'interfaccia utente offline di Metasys per configurare la grafica dell'interfaccia utente di Metasys e la visualizzazione dei dati senza una connessione attiva con i dispositivi. È possibile utilizzare Software Manager per gestire le licenze per il software e le funzioni Johnson Controls®. Ad esempio, è possibile applicare o rimuovere le licenze per il software SCT e i pacchetti dei controllori di campo.

Impegno per la sicurezza IT

Metasys utilizza HTTP sicuri con Transport Layer Security (TLS) 1.2 tra il computer SCT, tutti i server Metasys e i controllori di rete aggiornati a Metasys Release 9.0 e successive. Le comunicazioni HTTPS crittografate si applicano ai server Metasys , all’interfaccia utente di Metasys, ai controllori di rete e a SCT. Questo garantisce che utenti non autorizzati e hacker informatici non possano visualizzare il contenuto delle comunicazioni inviate tra i dispositivi Metasys. Per impostazione predefinita, sui prodotti supportati vengono installati certificati autofirmati, con l'opzione di configurare certificati attendibili configurati da un reparto IT interno o da un'autorità di certificazione. Per indicare il livello di sicurezza attivo (attendibile, autofirmato o non attendibile), vengono visualizzate tre piccole icone di sicurezza a forma di scudo nelle schermate di accesso di SCT e nelle schermate dell'interfaccia utente di SCT.

Johnson Controls continua a migliorare la sicurezza di Metasys con l'aggiunta di file di risorse firmati e l'associazione dei dispositivi di supervisione con il Site Director per garantire la comunicazione crittografata.

La seguente tabella illustra la storia recente di SCT, server Metasys e le Release di NAE Update Tool:

Tabella 1. Release di SCT, server Metasys e NAE Update Tool

Data di rilascio

SCT

Server Metasys

NAE Update Tool

Ottobre 2015

Release 7.0

Release 7.0

Release 7.0

Settembre 2016

Release 11.0

Release 8.0

Release 11.0

Febbraio 2017

Release 11.1

Release 8.1

Release 11.1

Agosto 2017

Release 12.0

Release 9.0

Release 12.0

Dicembre 2018

Release 13.0

Release 10.0

Release 13.0

Ottobre 2019

Release 13.2

Release 10.1

Release 13.2

Per un elenco delle caratteristiche e dei vantaggi aggiornati disponibili alla release 13.2 di SCT, fare riferimento al documento System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198).