Metasys Database Manager - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Metasys Database Manager fornisce sia la gestione del database che le funzioni di monitoraggio del database, gestite in due finestre separate. La gestione del database include informazioni riassuntive e metodi per il backup, l'eliminazione e il ripristino dei trend del sistema Metasys, degli allarmi (eventi) e per la verifica dei database. È disponibile anche una funzione ADS Rename che è molto utile se si sposta il database Metasys su un nuovo computer. Il monitoraggio include un'indicazione dello stato del database rispetto a tre livelli di dimensioni di database definiti.