Launcher - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Il Launcher è un'applicazione software che consente di utilizzare l'SMP o l'SCT per accedere al sistema Metasys, al server o al controllore di rete della rete dell'edificio, indipendentemente dalla versione del software. Tra le caratteristiche principali del Launcher ci sono:

  • Installazione di una cartella separata per archiviare il software della Release Metasys sul disco rigido. Questa procedura prevede una versione isolata e privata del Java® Runtime Engine (chiamato anche Java Runtime Environment [JRE] ) necessaria per eseguire il software Metasys. Se si sono già installate più versioni del software Metasys, viene creata una cartella separata per ciascuna di esse. La strategia di separazione delle cartelle JRE consente l'indipendenza dal Java Runtime Engine pubblico.
  • Supporto per l’avvio di qualsiasi versione dell’interfaccia utente di SMP o SCT. Sono supportati tutti i tipi di server Metasys e i tipi di controllore di rete.
    Nota: Per la Release 5.2 o precedenti, il Java Runtime Environment specifico della versione software SMP o SCT deve comunque essere presente sul computer client.
  • Supporto per l’apertura di qualsiasi sito Web, compresi i prodotti software Metasys come interfaccia utente di Metasys, interfaccia utente di Metasys Offline e Metasys Advanced Reporting System, oltre ad altri siti Web come Google®.
  • Opzione per limitare la comunicazione ai soli server Metasys sicuri e ai controllori di rete.

Contattare il rappresentante locale di Johnson Controls® per l'accesso al software Launcher.