Metasys Open Data Server (ODS) è una BACnet® Operator Workstation (OWS) con omologazione BACnet Testing Laboratories® (BTL). Alla Release 10.1, ODS è al protocollo di revisione 15. È conforme al profilo B-OWS. ODS supporta fino a 25.000 oggetti locali e fino a cinque utenti. È possibile configurare l'ODS come workstation BACnet, come workstation Site Manager o come workstation combinata.
Nella configurazione workstation BACnet, ODS utilizza il protocollo BACnet per comunicare con i dispositivi BACnet collegati in rete. L'integrazione di BACnet mappa i dispositivi NxE, i dispositivi della famiglia FEC e i dispositivi BACnet in ODS. Gli NxE e i dispositivi della famiglia FEC sono trattati come tutti gli altri dispositivi BACnet. Questa configurazione è la migliore per i clienti che richiedono una workstation operatore BACnet in grado di usare messaggi BACnet standard. Le caratteristiche di BACnet sono ottimizzate e la capacità di visualizzazione degli oggetti è limitata a 25.000 oggetti.
Nella configurazione della workstation Site Manager, ODS agisce in modo simile ad Application and Data Server/Extended Application and Data Server (ADS/ADX) e utilizza i servizi Web per comunicare con i controllori di rete NxE. Altri dispositivi BACnet sono mappati nel sistema Metasys attraverso il controllore NxE, utilizzando l'integrazione BACnet. La configurazione della Workstation Site Manager è la più adatta quando le caratteristiche e le capacità (per esempio, la capacità e le prestazioni degli oggetti) sono più importanti per il cliente rispetto all'uso rigoroso dei servizi BACnet standard. L'ODS fornisce tutte le funzionalità avanzate del sistema Metasys, e la capacità degli oggetti visualizzabili include tutti gli oggetti di tutti i controllori di rete che fanno capo al Site Manager Workstation. In questa configurazione, l'ODS funge da Site Director per un massimo di 100 controllori di rete NxE. Inoltre, è possibile collegare i controllori IP Johnson Controls®, i controllori MS/TP Johnson Controls e i dispositivi BACnet MS/TP su un bus di campo remoto con l'uso di un router BACnet/IP-to-MS/TP.
Nella configurazione combinata della workstation BACnet e della workstation Site Manager, l'unione dei punti di forza di entrambe le configurazioni offre una soluzione ottimale al cliente. I controllori di rete NxE possono utilizzare l'ODS come Site Director e comunicare con l'ODS utilizzando servizi Web, consentendo un'estesa capacità di oggetti e funzionalità avanzate del sistema Metasys. Inoltre, l'ODS può accedere direttamente ai dispositivi BACnet e ai dispositivi della famiglia FEC utilizzando la capacità di integrazione BACnet dell'ODS. Questa configurazione è la migliore per i cliente che apprezzano sia le caratteristiche che le capacità, e necessita anche della funzionalità di una workstation operatore BACnet per i dispositivi BACnet non associati ad un controllore Metasys. In questo modo, il monitoraggio e il controllo dell'operatore è esteso ai dispositivi BACnet al di fuori del controllo di un controllore Metasys.
La seguente tabella elenca quali prodotti Metasys sono compatibili con la ODS Workstation.
| Prodotto o caratteristica Metasys | Compatibilità ODS |
|---|---|
|
Advanced Graphics Application (AGA) |
Non supportato |
|
Controller Configuration Tool (CCT) |
Supportato |
|
Energy Essentials |
Supportato |
|
FEC, FAC, IOM |
Supportato |
|
Graphics+ (GGT) |
Supportato |
|
Metasys Advanced Reporting System |
Supportato |
|
Metasys Database Manager |
Supportato |
|
Metasys Export Utility (MEU) |
Supportato |
|
Metasys for Validated Environments (MVE) |
Non supportato |
|
Interfaccia utente di Metasys |
Non supportato |
|
Controllori NxE |
Supportato |
|
Configurazione con ODS suddiviso |
Non supportato |
|
Standard Graphics (UGT) |
Supportato |
|
System Configuration Tool (SCT) |
Supportato |
|
Rete wireless ZFR |
Non supportato |