Utenti simultanei ADS/ADX - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La seguente tabella mostra esempi del numero totale di utenti supportati che possono essere collegati simultaneamente all'interfaccia utente SMP e Metasys.

Tabella 1. Esempi di utenti simultanei ADS/ADX/ADS-Lite
Tipo ADS/ADX Esempi di utenti simultanei ADS/ADX
Interfaccia utente di SMP Interfaccia utente di Metasys

5 utenti ADS/ADS-Lite

0 5
2 3
5 0
ADX a 10 utenti 0 25
5 20
8 17
10 15
ADX a 25 utenti 0 25
10 15
20 5
25 0
ADX a 50 utenti 0 50
10 40
25 25
50 0
ADX a 100 utenti 5 50
10 50
25 50
50 50
75 25
100 0

Per esempio, come mostrato nella Tabella 1, con un ADS o ADS-Lite a 5 utenti, sono supportati 5 utenti di interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati, oppure 3 utenti di interfaccia utente di Metasys sono supportati se ci sono 2 utenti SMP collegati. Allo stesso modo, con un ADX da 50 utenti, sono supportati 50 utenti di interfaccia utente di Metasys se non ci sono utenti SMP collegati, oppure sono supportati 10 utenti di interfaccia utente di Metasys se ci sono 40 utenti SMP collegati. L'unica restrizione agli utenti di interfaccia utente di Metasys si applica ad un ADX da 50 utenti o 100 utenti: questo ADX non supporta più di 50 utenti di interfaccia utente di Metasys, a prescindere dal numero di utenti SMP.