ADS e ADS-Lite - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

ADS è un server Metasys che gira su un computer che ha un sistema operativo Microsoft® Windows® supportato e due componenti specifici. Il primo componente è il sistema di gestione del database relazionale che utilizza un'edizione supportata del software Microsoft SQL Server® Express per memorizzare i dati dei trend raccolti, i messaggi di audit trail e i messaggi di allarme ed eventi con le annotazioni dell'operatore. Il secondo componente è il software Web server che fornisce l'interfaccia utente di SMP e l'interfaccia utente di Metasys per l'accesso ai dati e ai comandi di routing al sistema Metasys.

L'ADS inoltre:

  • supporta un numero maggiore di controllori come Site Director di quanti ne supporti un controllore

  • supporta più lingue internazionali simultanee presso le interfacce utente

  • consente un numero di utenti simultanei maggiore di quello supportato da un controllore

  • fornisce una memoria aggiuntiva per le funzioni Metasys ad alta intensità di memoria, come la User Graphics

ADS-Lite è un dispositivo speciale che impone specifiche limitazioni di connessione per mercati localizzati ad altri dispositivi Metasys come ADS e controllori.