Informazioni generali di compatibilità per i siti di lavoro dei clienti - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

SCT consente di mantenere i controllori Release 5.2, 6.x, 7.x, 8.x, 9.0, 10.0, 10.1 nell'archivio del sito.

Il Site Director deve essere a una revisione uguale o superiore a tutti gli altri server e controllori di un sito. Il Product Development Test Lab convalida le ultime revisioni di un Site Director con un mix di controllori in arretrato di tre revisioni. Alla Release 10.1, questo include le Release 10.0, 9.0.7, 9.0, 8.1 e 8.0.

L'SCT non richiede più la stessa revisione del Site Director se integrato con dispositivi ADS/ADX. Se si installa il software ODS, l'SCT deve essere alla Release 6.5 o successiva.

Per i siti installati con l'interfaccia utente di Metasys, il server Site Director deve essere alla Release 7.0 o successiva di Metasys. I siti che utilizzano la funzione Rapid Archive Creation di SCT 11.0 o successiva per configurare rapidamente la propria interfaccia utente di Metasys richiedono che il server Site Director sia alla Release 8.0 o successiva.

A partire dalla Release 4.1, i controllori MS-NxE55-0 non possono più essere aggiornati oltre la Release 4.0. I siti con controllori -0 NxE55 aggiornati alla Release 4.0 sono testati per coesistere con l'ultima revisione di Site Director.

Potrebbe non essere possibile modificare i processi di Graphics or Logic Connector Tool (LCT) in un controllore alla Revisione 2.2 o precedente da un Site Director alla Revisione 3.0 o successiva. Questo perché il programma di rendering Scalable Vector Graphic (SVG) è stato modificato dopo la Release 2.2. Come soluzione alternativa, accedere direttamente al controllore per effettuare queste modifiche.