Standard Graphics - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Standard Graphics è il pacchetto Metasys di default per la realizzazione di grafici di progettazione di apparati e planimetrici in formato vettoriale scalabile. Il pacchetto comprende due componenti, Graphics Stencil Library (GSL) e User Graphics Tool (UGT).

GSL è un insieme di Visio Stencils, Templates e componenti aggiuntivi (fra cui Gzip, un'utilità di compressione), usato con Microsoft® Visio® Professional 2002 per creare grafica da usare nel sistema Metasys. I file grafici creati vengono importati nello User Graphics Tool (UGT), che ha la capacità di accettare un'ampia varietà di formati immagine come SVG, SVGZ o file JPG per immagini di sfondo che possono rappresentare edifici, planimetrie, apparati meccanici e qualsiasi altra immagine che rappresenti la posizione o la funzione dell'apparato nel grafico. All'interno di UGT, gli utenti possono associare i propri grafici agli oggetti Metasys. Gli utenti possono visualizzare Standard Graphics nell'interfaccia utente SMP.