Limitazioni e raccomandazioni del Site Director - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Italiano

Le seguenti tabelle descrivono le linee guida e i limiti delle prestazioni dei Site Director del sistema Metasys.

Nota: Aggiornare il Site Director alla Release 10.1 di Metasys per sfruttare le comunicazioni crittografate, si consiglia di aggiornare anche i controllori di rete alla versione più recente. I controllori di rete alla Release 5.2 o successiva continuano a funzionare bene con la Release 10.1, ma per garantire le migliori prestazioni, aggiornare i controllori alle versioni più recenti appena possibile.
Tabella 1. Limitazioni e raccomandazioni del Site Director del controllore
Massimo consentito Tipo di Site Director

NAE35

SNE10500

NAE45

SNE11000

NAE55

SNE22000

NAE85

NCE25

SNC25150-0x e SNC16120-0x

Controllori totali 3 3 4 4 1 1
Utenti SMP simultanei 2 2 4 10 2
Oggetti nel dispositivo 2 2.500 2.500 5.000 25.000 2.500
Oggetti all'interno di una singola cartella 300 300 700 700 300
Valori dinamici per la grafica 100
Risultati visualizzati in una ricerca globale 500
Lingue 1
Oggetti in tutto il sistema 3 milioni/750.000 (solo per i Site Director ADX)
Caratteri nel nome di un oggetto 400
Caratteri nella descrizione di un oggetto 64
Livelli di annidamento per la creazione di oggetti 7
Estensioni per oggetto 10
Set per il testo degli stati BACnet di terze parti 1.000
Caratteri per un testo BACnet di terze parti 60
Membri per il testo degli stati BACnet di terze parti multi-valore 500
Utenti SMP non simultanei Il solo limite è la capacità di memoria
Viste dell'utente SMP Il solo limite è la capacità di memoria
Browser simultanei per computer client 2 (mix di online, SCT e simulazione)
Estensione del carico DLLR Il solo limite è la capacità di memoria. Se si prevede di collegare un gran numero di estensioni del carico ad un singolo oggetto DLLR, considerare la limitazione di memoria. Per le estensioni del carico collegate ad un oggetto DLLR, c'è un limite di testo di 64 KB per l'elenco dei riferimenti pienamente qualificati dei carichi. Limite di carico = (64 x 1024)/numero medio di caratteri per carico. 1024 Byte equivale a 1 KB. Per esempio, se l'oggetto DLLR è configurato con carichi che hanno riferimenti completamente qualificati e una lunghezza media di 100 caratteri (compresi i punti), allora si possono supportare circa 650 carichi (64 x 1024/100) per quel DLLR. Se si raggiunge il limite di memoria, potrebbe essere necessario combinare i carichi. Per esempio, se un sito ha più contatori fisici, dividere i contatori su più controllori e applicare i carichi DLLR appropriati, se possibile. Altrimenti, usare gli oggetti Interlock o Multiple Command per ridurre il numero di carichi aggiunti al DLLR.
Oggetti DLLR Il solo limite è la capacità di memoria.
Tabella 2. Limitazioni e raccomandazioni del Site Director del server
Massimo consentito

Tipo di Site Director

ADS/ODS Desktop ADS-Lite-E 3 ADS-Lite-A 4 ADX ODS OAS
Controllori totali 14 5 5 6 4 7 1.000 8 100 2
Utenti SMP simultanei 5 5 5

10/25/

50/100

9
5 9 5
Valori dinamici per la grafica 100
Risultati visualizzati in una ricerca globale 2.000
Lingue 18
Oggetti in tutto il sistema 3 milioni/750.000 (solo per i Site Director ADX)
Oggetti nel dispositivo 10 Limitata dalla capacità di archiviazione di SQL Server
Oggetti all'interno di una singola cartella 700
Caratteri nel nome di un oggetto 400
Caratteri nella descrizione di un oggetto 64
Livelli di annidamento per la creazione di oggetti 7
Estensioni per oggetto 10
Set per il testo degli stati BACnet di terze parti 1.000
Caratteri per un testo BACnet di terze parti 60
Membri per il testo degli stati BACnet di terze parti multi-valore 500
Utenti SMP non simultanei Il solo limite è la capacità di memoria
Viste dell'utente SMP Il solo limite è la capacità di memoria
Browser simultanei per computer client 2 (mix di online, SCT e simulazione)
Estensione del carico DLLR Il solo limite è la capacità di memoria. Se si prevede di collegare un gran numero di estensioni del carico ad un singolo oggetto DLLR, considerare la limitazione di memoria. Per le estensioni del carico collegate ad un oggetto DLLR, c'è un limite di testo di 64 KB per l'elenco dei riferimenti pienamente qualificati dei carichi. Limite di carico = (64 x 1024)/numero medio di caratteri per carico. 1024 Byte equivale a 1 KB. Per esempio, se l'oggetto DLLR è configurato con carichi che hanno riferimenti completamente qualificati e una lunghezza media di 100 caratteri (compresi i punti), allora si possono supportare circa 650 carichi (64 x 1024/100) per quel DLLR. Se si raggiunge il limite di memoria, potrebbe essere necessario combinare i carichi. Per esempio, se un sito ha più contatori fisici, dividere i contatori su più controllori e applicare i carichi DLLR appropriati, se possibile. Altrimenti, usare gli oggetti Interlock o Multiple Command per ridurre il numero di carichi aggiunti al DLLR.
Oggetti DLLR Il solo limite è la capacità di memoria.
Tabella 3. Numero massimo di utenti supportati su un Site Director tipo server Metasys
Tipo di server Metasys

Piattaforma supportata da computer

Utenti di Site Management Portal (SMP) (Sino a)

Utenti dell'interfaccia utente di Metasys (Sino a)

Desktop

Server

ADS05U

-

5

5

OASSTD

11

12

5

5

ADX10U

-

10

10

ADX25U

-

25

25

ADX50U

-

50

50

ADX100U 13

-

100

50

25.000 oggetti ODS

5

Non supportato

Tabella 4. Numero massimo di controllori di rete supportati in base al tipo e alle dimensioni del server Metasys

Site Director con il massimo numero di utenti

Da 1 a 14 controllori

Da 1 a 50 controllori

Da 1 a 250 controllori

Da 1 a 1.000 controllori

ADS05U

ADS

     

ADX10U

 

ADX piccolo/medio

ADX grande

ADX grandissimo

ADX25U

ADX grande

ADX50U

ADX grandissimo

ADX grandissimo

ADX100U

Per i requisiti hardware del computer ADS/ADX, fare riferimento alla sezione Technical Specifications del documento Application and Data Server (ADS) and Extended Application and Data Server (ADX) Product Bulletin (LIT-1201525):

  • Per gli ADS unificati fare riferimento alla tabella dei requisiti di sistema (5 utenti) dell'Application e Data Server (ADS).
  • Per gli ADX unificati piccoli, medi o grandi, fare riferimento alla tabella dei requisiti di sistema per Extended Application e Data Server (sistemi ADX unificati, 10 o 25 utenti).
  • Per gli ADX suddivisi piccoli/medi/grandi fare riferimento alla tabella dei requisiti di sistema per Extended Application e Data Server (sistemi ADX suddivisi, 10 o 25 utenti).
  • Per gli ADX unificati grandissimi, fare riferimento alla tabella dei requisiti di sistema per Extended Application e Data Server (sistemi ADX unificati, 50 o 100 utenti).
  • Per i sistemi ADX suddivisi grandissimi fare riferimento alla tabella dei requisiti di sistema per Extended Application e Data Server (sistemi ADX suddivisi, 50 o 100 utenti).
1 Un'unità NCE25 o SNC può fungere da Site Director solo per se stessa.
2 Comprende tutti i punti, le estensioni, la grafica (immagine di sfondo), lo studio di trend e altri oggetti, come pianificazioni e interblocchi.
3 ADS-Lite-E non può ospitare server.
4 ADS-Lite-A non può ospitare server.
5 Varie con connessione simultanea.
6 Supporta fino a cinque dei seguenti: SNE11000, SNE10500, SNC25150-0, SNC25150-04, SNC16120-0, SNC16120-04, NAE35, NAE45, NCE25, NIE29, NIE39 e NIE49.
7 Supporta fino a 3 unità NAE-Lite più 1 SNE110L0, NIE29, NIE39 e NIE49.
8 Dipende dall'hardware del computer. Sia un ADX unificato che suddiviso supportano un massimo di 1.000 controllori.
9 Dipende dalla versione di ADX o ODS.
10 Comprende tutti i punti, le estensioni, la grafica (immagine di sfondo), lo studio di trend e altri oggetti, come pianificazioni e interblocchi.
11 Macchina virtuale o solo chiavi in mano.
12 Solo Macchina Virtuale.
13 Metasys for Validated Environments non supporta l'ADX a 100 utenti.