Limitazioni di trasferimento al dispositivo (download) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Brand
Metasys
Product name
Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Language
Italiano

Per quanto riguarda il trasferimento alle limitazioni del dispositivo, non c'è differenza tra i modelli specifici di controllori di apparati (CGM, CVM, FAC, FEC, VMA), ma i tipi di firmware e di comunicazione (BACnet MS/TP, N2, IP) sono importanti.

Si applicano le seguenti limitazioni di trasferimento al dispositivo:

  • NxE Passthru non è supportato per il trasferimento al dispositivo (download) per i controllori che utilizzano il firmware 7.0 o successivo quando si passa attraverso un controllore alla Release 8.1 o precedente. Tuttavia, NxE Passthru attraverso un controllore a partire dalla Release 9.0 funziona per qualsiasi controllore di apparati Metasys.
  • NxE Passthru non è supportato per i dispositivi N2, perché è necessaria una connessione SA Bus nello strumento per comunicare con un controllore N2.
  • I metodi MAP 4.2+ e BACnet Router funzionano per qualsiasi dispositivo.
  • Un trasferimento al dispositivo (download) Bluetooth o ZigBee è supportato per i dispositivi che utilizzano il firmware 6.2 o versioni precedenti. Bluetooth e ZigBee non sono supportati per il trasferimento al dispositivo (download) dei controllori che utilizzano il firmware 7.0 o successivo, come i controllori IP, l'M4-CGM e i controllori di apparati M4-CVM.
  • Direct Ethernet funziona per qualsiasi dispositivo IP.
Nota: Tutti i trasferimenti verso le applicazioni locali SNC vengono effettuati tramite SCT Manage Archive, mai con i trasferimenti CCT.

La seguente tabella riassume le limitazioni del trasferimento ai dispositivi.

Tabella 1. Metodi di trasferimento supportati dal tipo di dispositivo e dal firmware
Tipo controllore Metodo di collegamento CCT supportato
NxE Passthru - Controllore alla Release 8.1 o precedente NxE Passthru - Controllore alla Release 9.0 o successiva MAP 4.2+/Router BACnet Bluetooth (BTCVT) ZigBee Ethernet diretto
Controllori BACnet MS/TP con firmware 6.2 o precedente X X X X X  
Controllori BACnet MS/TP con firmware 7.0 o successivo   X X      
I controllori N2 che utilizzano il firmware 6.2 o precedenti 1     X X X  
Controllori N2 che utilizzano il firmware 8.0 o successivo     X      
Controllori BACnet/IP con firmware 7.0 o successivo   X X     X

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi del documento Controller Tool Help (LIT-12011147).

1 è necessario il collegamento attraverso il bus SA.