Allarme e linee guida sulle prestazioni di trending - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Allarme e linee guida sulle prestazioni di trending
Descrizione

SNE/

SNC

NCE25/

NAE35/

NAE45/

NAE55

NAE85

ADS

OAS

ODS (Desktop)

ADX

ODS (Server)

Commenti
Numero massimo, in media, di allarmi/eventi all'ora 100 100 100 100 200 1.000 Questo numero si applica agli allarmi/eventi che hanno origine dai dispositivi alla Release 5.2 o successiva.
Numero massimo di allarmi/eventi al giorno 2.400 2.400 2.400 2.400 5.000 48.000 Entro un periodo di 24 ore. Questo numero si applica agli allarmi/eventi che hanno origine dai dispositivi alla Release 5.2 o successiva. Supporta una sequenza giornaliera di 25.000 allarmi/eventi in un'ora.
Numero massimo di allarmi/eventi memorizzati 1.000 500 1.000 1.000 Limitata dalla capacità di archiviazione di SQL Server Limitata dalla capacità di archiviazione di SQL Server N/D
Numero massimo, in media, di campioni di trend all'ora 1.500 1.500 1.500 1.500 22.500 100.000 Questo numero si applica ai campioni di trend che hanno origine da dispositivi al Release 5.0 o successivi. L'ADX supporta una sequenza giornaliera di 300.000 trend in un'ora.
Numero massimo di campioni di trend al giorno 36.000 36.000 36.000 36.000 540.000 2.400.000 Entro un periodo di 24 ore. Questo numero si applica agli allarmi/eventi provenienti da dispositivi a partire dalla Release 5.0.
Numero massimo di campioni di trend memorizzati Valore limitato dall'utilizzo della memoria Valore limitato dall'utilizzo della memoria Valore limitato dall'utilizzo della memoria 8.000.000 Valore limitato soltanto dalla capacità di archiviazione di SQL Valore limitato soltanto dalla capacità di archiviazione di SQL N/D
Nota: Gli allarmi e i trend dei controllori di apparati collegati a uno di questi contribuiscono ai totali complessivi.