Interfaccia utente - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Sono disponibili due varianti dell'interfaccia utente: Interfaccia utente di Metasys e Site Management Portal (SMP).

L'interfaccia utente di Metasys fornisce un semplice approccio di navigazione basato sulla posizione per trovare informazioni, inclusa la capacità di cercare qualsiasi posizione per nome e di aggiungere un segnalibro a una posizione nel browser. Tutti i dati visualizzati nell'interfaccia utente di Metasys sono organizzati in un formato dashboard che presenta una panoramica completa di quanto sta accadendo all’interno di un ambiente, un apparato o un impianto centrale. L’interfaccia utente di Metasys è accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo client con qualsiasi dimensione di schermo. L'interfaccia utente di Metasys include caratteristiche ideali per massimizzare l'efficienza delle operazioni per gli edifici, tra cui:

  • visualizzazioni di tutti gli apparati che interessano un'ambiente o un altro apparato
  • visualizzazioni di tutte le relazioni che un apparato ha con altri apparati, con gli ambienti e con i controllori di campo della rete
  • confronti di tutti gli apparati simili che servono direttamente l'ambiente e tutti gli ambienti a valle
  • visualizzazione dei grafici della planimetria e degli apparati senza la necessità di plug-in di terze parti o di ambienti aggiuntivi
  • una singola visualizzazione di tutti gli elementi in stato di allarme, preallarme, forzatura, fuori servizio e fuori linea all'interno di un ambiente
  • visualizzazione e gestione degli allarmi per ambiente e apparati (Alarm Manager), nonché visualizzazione degli allarmi quando non sono registrati (Alarm Monitor)
  • una singola visualizzazione per indagare i rischi per la sicurezza del sistema, i dettagli sullo stato del sistema e le informazioni sulle attività degli utenti con il dashboard Cyber Health
  • trend dei dati storici degli apparati fino a un massimo di 10 punti (computer) e di quattro punti (tablet e cellulare) alla volta, su un massimo di tre diversi diagrammi contemporaneamente
  • comando e modifica in massa dei punti relativi ad ambienti e apparati
  • una singola visualizzazione per determinare quale priorità di comando è attualmente attiva su un oggetto punto
  • visualizzazione e modifica delle pianificazioni di ambienti ed apparati
  • creazione, modifica e gestione dei grafici dell'interfaccia utente di Metasys
  • importazione ed esportazione di simboli personalizzati con la Custom Symbol Library
  • gestione delle associazioni grafiche legacy con ambienti e apparati
  • filtro intelligente mediante l'avvio diretto da determinati widget in una ricerca avanzata pre-popolata
  • invio regolare via e-mail di report di pianificazione
  • gestione degli utenti e dei ruoli, dei permessi basati sulle categorie e dei privilegi con la funzione User Management
  • configurazione del routing e del filtraggio dei messaggi di evento e di audit per ogni server o controllore con la funzione Remote Notifications

Metasys SMP fornisce visualizzazioni dei dati in tempo reale e storiche, ampie capacità di gestione degli allarmi e funzioni di configurazione del sistema agli amministratori di sistema oppure agli operatori di edifici dedicati. SMP trasforma i dati grezzi del sito e li organizza in un set completo di strumenti e report per la gestione delle informazioni. È possibile accedere a questo portale utilizzando il Launcher attraverso una connessione Internet o intranet ad un server Metasys o controllore. L'SMP ha tutte le caratteristiche tipiche di una workstation tradizionale, tra cui:

  • finestre di allarme a comparsa

  • struttura ad albero di navigazione: è possibile creare più strutture ad albero personalizzate per rappresentare al meglio la disposizione logica dell'impianto

  • grafici dinamici di sistemi e planimetrie che è possibile ingrandire per mostrare i minimi dettagli

  • più aree di visualizzazione che è possibile dimensionare e controllare individualmente

  • funzione di ricerca globale e capacità di ordinamento che aiutano a trovare le informazioni del sistema in pochi secondi

  • l'intero manuale d'uso disponibile nel sistema della Guida

La gestione delle informazioni è una capacità intrinseca dell'esperienza complessiva dell'utente e delle capacità di reporting. Sia che si effettui l'accesso all'interfaccia utente di SMP che esegue i report online, che si utilizzi il Metasys Advanced Reporting System, o che si recuperino i dati da un controllore con l'Export Utility, si stanno trasformando i dati raccolti dal sistema in informazioni che si possono utilizzare per gestire il proprio sito.