Sistema antincendio SIMPLEX - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Il sistema antincendio Simplex include un'integrazione BACnet/IP, che facilita l'integrazione con Metasys. Il sistema Metasys serve come sistema secondario di monitoraggio degli incendi in grado di allertare più persone e automatizzare le condizioni dell'edificio quando viene attivato da un evento di incendio. Il set di strumenti Metasys è stato migliorato per semplificare il flusso di lavoro per l'integrazione di un sistema antincendio Simplex:
  • Il processo di creazione delle integrazioni di rete, apparati e ambienti Metasys per le centrali antincendio SIMPLEX è automatizzato mediante uno strumento di utilità aggiornato per le modifiche di massa in SCT.

  • La soluzione offre una migliore rappresentazione dei dati del sistema antincendio mappati in Metasys.

  • L'interfaccia utente di Metasys fornisce una vista dettagliata dei componenti del sistema antincendio e la posizione esatta dell'incendio sulle mappe dell'edificio e sulla planimetria.