Integrazione BACnet/IP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

L'integrazione BACnet/IP è possibile con due controllori di apparati Metasys, cioè il controllore FAC4911 e il controllore VMA1930. Questi controllori comunicano su reti IP Ethernet e supportano l'aumento delle prestazioni della rete, consentendo un accesso più rapido ai dati e una più rapida risoluzione dei problemi. I controllori di campo Metasys BACnet/IP possono essere collegati alla rete di automazione degli edifici in due modi. È possibile collegarli come dispositivi con topologia daisy chain o come parte di una rete a stella, chiamata anche home run. È anche possibile collegare in rete i controllori FAC4911 e VMA1930, che sono collegati da tecnologia Cisco®, in una topologia Ethernet ad anello, che fornisce affidabilità di rete mitigando un singolo punto di guasto nella rete IP/Ethernet. La maggior parte delle reti utilizza combinazioni di queste topologie. Per i dettagli, fare riferimento al documento Metasys IP Networks for BACnet/IP Configuration Guide Technical Bulletin (LIT-12012458).

BACnet/IP viene utilizzato anche per integrare nel sistema Metasys i sistemi antincendio Simplex e i sistemi di illuminazione dei partner preferiti. Per ulteriori informazioni su queste integrazioni, vedere Sistema antincendio SIMPLEX e Sistemi di illuminazione Cree e Molex, rispettivamente.