Bus di comunicazione MS/TP - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Il bus MS/TP è una rete locale o remota che collega controllori di rete e controllori di apparati utilizzando il protocollo BACnet MS/TP. Nell'architettura del sistema Metasys esistono due livelli di bus MS/TP. Il Bus Field Controller (FC) è costituito da controllori BACnet e da interfacce puntuali supervisionate da un controllore di rete. Il Bus Sensor Actuator (SA) è costituito da interfacce puntuali e sensori collegati in rete supervisionati da un controllore di apparati. Per comunicare con i controllori degli apparati su un Bus MS/TP remoto, è necessario un router da BACnet/IP a BACnet MS/TP collegato alla rete IP dell'edificio. La workstation ODS è inoltre compatibile con il bus MS/TP remoto. Per i dettagli, fare riferimento al documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).