Le tre configurazioni possibili per la workstation ODS sono Site Manager Workstation, BACnet Workstation, o la configurazione combinata di queste due. La configurazione Site Manager (Figura 1) è simile a quella di un ADS o ADX. I servizi Web facilitano la comunicazione con i dispositivi Metasys (per esempio, NxEs), i dispositivi BACnet sono collegati mediante l'integrazione BACnet e l'ODS funge da Site Director. Nella configurazione Workstation BACnet (Figura 2), il protocollo BACnet facilita la comunicazione con i dispositivi Metasys e BACnet. Gli NxE e i dispositivi della famiglia FEC, mappati attraverso l'integrazione BACnet, sono trattati come tutti gli altri dispositivi BACnet. La configurazione combinata (Figura 3) offre i punti di forza di entrambe le configurazioni precedenti.
Figura 1. Configurazione Site Manager Workstation di ODS

Figura 2. Configurazione BACnet Workstation di ODS

Figura 3. Configurazione Combined Workstation di ODS