Configurazione del sistema Open Application Server (OAS) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

A partire da Metasys Release 10.1, è disponibile un nuovo server. Open Application Server (OAS) combina le funzioni di un controllore di rete con un server Metasys. In qualità di Site Director, OAS supporta la supervisione di un massimo di due controllori di rete. OAS può anche fornire una supervisione diretta su un massimo di 200 dispositivi di campo (20.000 oggetti). OAS fornisce il Sito Site Management Portal (SMP) e l'interfaccia utente di Metasys (Metasys UI).

Figura 1. Schema del sistema OAS