Configurazione con ADX unificato o suddiviso - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Il software ADX supporta una configurazione unificata o suddivisa. Se l'ADX e il software di database SQL Server che lo accompagna sono installati su un computer, si tratta di un ADX unificato. Se il software SQL Server si trova su un computer diverso, si tratta di un ADX suddiviso.

La configurazione con ADX suddiviso fornisce il software ADX/interfaccia utente su un computer (il computer server Web/applicazioni) e l'allarme, l'audit, le annotazioni e i dati di trend storici su un altro computer con il software Microsoft SQL Server (il computer server del database). Vedere Figura 1.

Figura 1. Configurazione con ADX suddiviso

Figura 2 mostra ad alto livello la differenza tra la configurazione con ADX unificato e la configurazione con ADX suddiviso. Le configurazioni con ADX suddiviso sono supportate per ADX a 10, 25, 50 o 100 utenti. Per esempio, se si richiede che il server del database sia separato dai server delle applicazioni, è possibile utilizzare una configurazione con ADX suddiviso.

Figura 2. Differenze tra le configurazioni con ADX unificato e ADX suddiviso