Soluzioni wireless - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Sono disponibili diverse soluzioni Metasys wireless per integrare la connettività wireless nelle porzioni desiderate di una rete Metasys. Queste soluzioni forniscono la comunicazione wireless tra controllori, termostati, coordinatori, router e sensori per ambienti.

  • Sistema bus di campo wireless serie ZFR181x

  • WNC1800/ZFR182x Bus di campo wireless serie Pro con termostati wireless serie TEC3000

  • Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless Many-to-One serie WRS

  • Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless One-to-One WRZ-7860

  • Sistema di sensori di temperatura ambiente wireless One-to-One serie TE-7800

Queste soluzioni wireless abbassano i costi riducendo al minimo i cablaggi, offrono mobilità e flessibilità applicativa e semplificano le sfide presentate da installazioni o ristrutturazioni difficili o proibitive in termini di costi. Le soluzioni wireless possono coesistere tra loro e con le soluzioni Metasys cablate.