I controllori IOM sono moduli di ingresso e di uscita di espansione con comunicazioni RS-485 MS/TP integrate. Gli IOM possono servire in una delle due capacità, a seconda di dove sono installati nel sistema Metasys. Quando sono installati sul bus SA di un controllore CGM, CVM, FAC, FEC o VMA, gli IOM espandono il conteggio dei punti di questi controllori. Quando sono installate sul bus FC, gli IOM supportano il monitoraggio e il controllo da un NAE o NCE come multiplexor di punti I/O. Il multiplexor di punti può anche essere utile per condividere i punti con altri controllori di campo sul bus FC utilizzando la connettività peer-to-peer. Una gamma completa di modelli CGM, CVM, FAC, FEC e VMA combinati con i modelli IOM può essere applicata a una vasta gamma di applicazioni di controllo di apparati meccanici ed elettrici, dal semplice ventilconvettore o dal controllo della pompa di calore alla gestione avanzata dell'impianto centrale.