Controllori di campo per apparati (FEC) - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

I prodotti della serie FEC supportano protocolli di rete BACnet o bus di campo N2 selezionabili. La famiglia FEC comprende più modelli con una varietà di numero totale e tipi di interfacce di ingresso e di uscita. I FEC sono dotati di architettura del microprocessore a 32 bit, controllo adattativo brevettato a regolazione continua e comunicazioni peer-to-peer e sono disponibili con un'interfaccia utente locale integrata nello schermo LCD opzionale. Un'intera gamma di modelli FEC combinati con i modelli IOM può essere utilizzata con una vasta gamma di applicazioni di controllo di apparati meccanici ed elettrici, che spaziano dal semplice ventilconvettore o controllo della pompa di calore alla gestione avanzata dell'impianto centrale. I controllori della serie FEC supportano le comunicazioni wireless utilizzando gli accessori della serie ZigBee® Field Router (ZFR).