Controllori per apparati - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Metasys include diverse serie di modelli di controllori di apparati, tra cui controllori per applicazioni generiche (CGM), controllori in cassetta VAV (CVM), controllori per applicazioni avanzate (FAC), controllori di campo per apparati (FEC), controllori per gruppi modulari a volume d'aria variabile (VMA) e moduli di ingresso/uscita (IOM). Questi dispositivi forniscono un controllo diretto e operativo sull'HVAC e su altri apparati meccanici ed elettrici e sono tipicamente collegati in rete e supervisionati da controllori di rete. La famiglia di controllori BACnet® è testata da un laboratorio di prova BACnet indipendente. Un elenco completo dei dispositivi Johnson Controls® testati da BACnet è disponibile al seguente link: http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=15