NCE - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
L'unità NCE fornisce il supporto degli stessi protocolli di comunicazione dell'unità NAE, ma offre anche la connettività del punto di ingresso/uscita (I/O) e le capacità di controllo digitale diretto di un Field Equipment Controller (FEC) Metasys. L'unità NCE fornisce una soluzione economica progettata per impianti centrali e applicazioni di trattamento dell'aria di grandi dimensioni. Tutti i modelli di NCE forniscono la connettività di rete IP Ethernet, l'interfaccia utente del Site Management Portal e le funzioni di controllo di supervisione della rete presenti nei controllori di automazione di rete. Secondo il modello e la Release software, un NCE supporta un Bus BACnet MS/TP, un Bus N2, o un trunk di rete LonWorks. È incluso anche il supporto integrato per protocolli di terze parti, tra cui Modbus, M-Bus, KNX e Tyco C-CURE 9000/victor.
Nota: A partire dalla Release 10.1, i controllori di rete della serie SNC succedono alla serie NCE della famiglia dei Network Control Engine. Per ulteriori informazioni sulle unità SNC vedere Controllori di rete della serie SNC.