Confronto tra i controllori di rete - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
Tabella 1. Confronto del supporto della Release dei controllori di rete

Modello

Release 9.0

Release 9.0.7

Release 10.0

Release 10.1

NCE25

X

X 1   È stato sostituito dai modelli SNC, ma l'NCE25 continua a distribuito alla Release 9.0.7.

NAE35, NAE45

X

X 2   M4-SNE10500-0 sostituisce la serie NAE35 e M4-SNE11000-0 sostituisce la serie NAE45, ma le serie NAE35 e NAE45 continuano ad essere distribuite alla Release 9.0.7.

NAE55

X

  X 3 X 4

NAE85

X

 

X

X

NIE29, NIE39, NIE49

X

X 5   Interrotto

NIE59

X

  X X
Importante: La produzione di tutti i modelli di NIEx9 è stata interrotta, perché a partire dalla Release 9.0.7 e 10.0, i modelli di NAE includono la funzionalità di integrazione del NIE. I NIE59 esistenti possono essere aggiornati sul campo rispettivamente alla Release 10.0 e 10.1.
NIE89 X   X X
Importante: La produzione di tutti i modelli di NIEx9 è stata interrotta, perché a partire dalla Release 9.0.7 e 10.0, i modelli di NAE includono la funzionalità di integrazione del NIE. I NIE89 esistenti possono essere aggiornati sul campo rispettivamente alla Release 10.0 e 10.1.

NIE55, NIE85

X

     
SNE       X
SNC       X
Tabella 2. Integrazioni dei controllori di rete disponibili in base alla Release di Metasys

Integrazione

Release 9.0

Release 9.0.7

Release 10.0

Release 10.1

BACnet IP

X

X

X

X

BACnet MS/TP

X

X

X

X

N1 LAN Legacy

X

     

Bus N2 Legacy

X

X

X

X 6

LonWorks

X

 

X

X 7

Modbus RTU e TCP

X

X

X

X

KNX IP

X

X

X

X

M-Bus Seriale e IP

X

X

X

X

C·CURE 9000 e Victor

   

X

X

Simplex Fire (solo monitoraggio secondario)

   

X

X

Sistemi di illuminazione dei fornitori preferiti

   

X

X
Centrale antincendio Zettler       X
1 Solo NCE25xx-0 è disponibile per l'aggiornamento a Metasys 9.0.7 con il sistema operativo Linux.
2 Solo NAE35xx-2 e NAE45xx-2 sono disponibili per l'aggiornamento a Metasys 9.0.7 con il sistema operativo Linux.
3 Solo NAE55xx-2 e NAE55xx-3 sono disponibili per l'aggiornamento a Metasys 10.0 con il sistema operativo Linux.
4 Solo NAE55xx-2 e NAE55xx-3 sono disponibili per l'aggiornamento a Metasys 10.1 con il sistema operativo Linux.
5 Solo NIE29xx-0s, NIE39xx-2 e NIE49xx-2 sono disponibili per l'aggiornamento a Metasys 9.0.7 con il sistema operativo Linux.
6 Il modello M4-SNE110L0-0 non supporta il bus N2.
7 Il modello M4-SNE110L0-0 non supporta LonWorks.