Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Metasys Advanced Reporting System è una funzionalità standard di tutti gli ADX e ODS quando si utilizza il software SQL Server supportato, con SQL Server Reporting Services (SSRS) installato. L'interfaccia di reporting basata sul Web fornisce set di report standard. Gli utenti possono così riesaminare la configurazione degli allarmi e dei trend del loro sito, eseguire report riepilogativi e dettagliati per monitorare le informazioni sugli allarmi e sugli eventi, visualizzare le informazioni offline, combinare le informazioni sugli allarmi e le informazioni di audit in un unico report e fornire aggregazioni di trend riepilogative e dettagliate. La struttura di navigazione All Items o User View del sito filtra le informazioni del report. Gli utenti possono personalizzare l'intervallo di date e il tipo di dati desiderati per ogni report. Una volta creato un report nell'interfaccia utente, gli utenti possono esportare i dati in applicazioni comuni, come il foglio di calcolo Microsoft Excel® o i formati Adobe® PDF.

Per informazioni sulle capacità di reporting offerte dall'interfaccia utente di Metasys, fare riferimento al documento Metasys UI Help (LIT-12011953).