Energy Essentials - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Energy Essentials è una funzione software opzionale che può essere aggiunta al Metasys Advanced Reporting System. Offre sette tipi di report energetici che forniscono una visione ad alto livello del consumo di energia normalizzato in tutto il sito, oltre a presentare graficamente il fabbisogno elettrico giornaliero. Metasys Advanced Reporting supporta l'installazione su un computer con SQL Server 2016 installato, tuttavia, Energy Essentials non supporta l'installazione su un server che utilizza SQL Server 2016 o successivo.