Syslog DDA - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Il sistema Metasys offre la funzionalità opzionale di invio delle voci del registro di audit configurate e delle notifiche degli allarmi a un server Syslog esterno, standard del settore, conformemente all'RFC 3164 pubblicata su Internet. L'opzione Syslog del sistema Metasys fornisce un'indicazione di ogni campo possibile nelle voci di evento e audit di Metasys, sostituendo ogni campo vuoto con un trattino (-). I singoli campi di ogni messaggio Metasys vengono inviati al server Syslog separati dal simbolo della barra verticale (|), garantendo l'integrità di tutti i dati inviati al server Syslog.

Dopo la configurazione del DDA Syslog, tutti i messaggi inviati al repository ADS locale vengono inviati immediatamente anche al server Syslog configurato. È possibile applicare l'analisi forense su tutte le informazioni elettroniche di audit ed eventi consolidate nel server Syslog.