Site Director - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

Quando gli utenti accedono a qualsiasi controllore o server direttamente mediante un browser Web, risultano accessibili a quel dispositivo solo le informazioni locali. Per rendere accessibili tutte le informazioni della struttura da un unico punto, il sistema Metasys utilizza un Site Director. Site Director è il dispositivo designato a effettuare la manutenzione delle informazioni del sito, ad inclusione dell'organizzazione logica dei dati relativi alla struttura, delle informazioni amministrative sulla password utente e, in generale, dell'ora e della data ufficiali. Questa funzione risiede in un controllore o, nelle grandi installazioni, in un server. Per le reti che non hanno un server, uno dei controllori è designato come Site Director. Quando uno o più server fanno parte della rete, un server deve essere designato come Site Director. Il Site Director fornisce un punto di ingresso uniforme e supporta funzioni come il login degli utenti, l'amministrazione degli utenti, la sincronizzazione dell'ora e la gestione del traffico.

Considerare l'uso di un server come Site Director, se al sistema occorrono:

  • il supporto di più lingue internazionali

  • repository per i dati di trend e di allarme e le transazioni degli operatori, oltre alle annotazioni dei sistemi MVE

  • un numero di utenti simultanei maggiore di quello che un controllore consente