Pianificazione - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La pianificazione fornisce un'interfaccia utente grafica che illustra la calendarizzazione degli eventi. La pianificazione automatizza le funzioni di routine, come il trasferimento di una stanza dalla modalità occupata a quella non occupata per il fabbisogno di riscaldamento e raffreddamento e l'ottimizzazione energetica. Ogni pianificazione consiste in una pianificazione settimanale, una pianificazione delle eccezioni, un elenco di voci di pianificazione e un periodo effettivo. Le pianificazioni delle eccezioni hanno la precedenza sulla pianificazione giornaliera solo per la loro durata configurata e quindi riportano alla pianificazione settimanale regolare. Le eccezioni possono includere riferimenti a calendari che possono, per esempio, riflettere una pianificazione delle ferie per l'intera struttura o mostrare gli ambienti di inquilini selezionati dell'edificio. Un'altra vista all'interno della pianificazione, chiamata Today's Schedule, mostra la pianificazione del giorno corrente, compreso l'effetto di ogni pianificazione delle eccezioni su questa pianificazione.

È disponibile una funzione multifuso orario che permette di definire le pianificazioni che si estendono su più fusi. È possibile programmare le pianificazioni in base ai fusi orari del dispositivo invece di convertire l'ora per adeguarla al fuso orario del Site Director.