Demand Limiting e Load Rolling - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La funzione Demand Limiting (DL) riduce le bollette delle utenze limitando i picchi di consumo energetico. La DL sceglie gli apparati da disattivare (riduzione carico), come ventilatori e luci, o regola i setpoint per limitare il consumo di energia durante i picchi.

La funzione Load Rolling (LR) aiuta a risparmiare denaro riducendo il consumo energetico complessivo. LR agisce continuamente per mantenere una specifica riduzione di energia, eliminando i carichi non necessari. Un impianto può implementare una o entrambe queste caratteristiche.