Avvio ottimale - Metasys - LIT-12011832 - General System Information - Metasys System - 10.1

Guida di configurazione del sistema Metasys

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys System
Document type
Configuration Guide
Document number
LIT-12011832
Version
10.1
Revision date
2019-10-14

La funzione Optimal Start determina automaticamente l'ora corretta per l'avvio dei sistemi HVAC per garantire che la struttura sia pronta per gli occupanti all'ora pianificata. Si adatta alle variazioni stagionali e minimizza il consumo di energia.

Le schermate di oggetti standard generiche gestiscono la configurazione degli oggetti Optimal Start/Stop e le visualizzazioni di messa a fuoco. L'oggetto definisce le visualizzazioni per la configurazione e la messa a fuoco, e le schermate generiche interpretano le visualizzazioni per visualizzare i campi corretti agli utenti. Gli utenti non hanno bisogno di schermi o gestori personalizzati.