Ogni controllore CVM dispone di un interruttore EOL che, se impostato su ON (in alto), imposta il controllore CVM come dispositivo di terminazione sul bus. La posizione dell’interruttore EOL è illustrata nella Caratteristiche fisiche. La posizione predefinita dell’interruttore EOL è OFF (in basso).
Figura 1. Posizioni dell’interruttore di fine linea (EOL)

Per impostare l’interruttore EOL su un controllore CVM, procedere come segue:
- Determinare la posizione fisica del controllore sul bus FC.
- Determinare se il controllore debba essere impostato come dispositivo di terminazione sul bus. Nota: Per informazioni dettagliate sulle regole di terminazione EOL e le impostazioni dell’interruttore EOL sui bus FC, vedere MSTP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
- Se il controllore è un dispositivo di terminazione sul bus FC, impostare l’interruttore EOL in posizione ON. Se il controllore non è un dispositivo di terminazione sul bus, impostare l’interruttore EOL in posizione OFF.
Quando un controllore è collegato all’alimentazione con l’interruttore EOL impostato su ON, il LED EOL ambra sul coperchio del controllore è acceso.