Alla consegna, i regolatori sono configurati con l'applicazione predefinita di solo raffreddamento e regolazione di caldo e freddo. È possibile usare questa applicazione predefinita per eseguire la verifica del cablaggio con il gateway MAP, l'unità DLK0350, o il display del regolatore locale DIS1710-0.
Per eseguire la convalida del cablaggio, impostare i selettori rotativi sull'indirizzo o il numero del regolatore desiderato e collegare i morsetti di ingresso e uscita. Collegare il regolatore all'alimentazione. Il LED di guasto si comporta come in condizioni di carico applicativo normale. Quando il LED di guasto si spegne, collegarlo al dispositivo con un gateway MAP, un'unità DLK0350, o un display locale DIS1710-0 per visualizzare i punti nel regolatore.