Per il commissioning del regolatore, procedere come segue:
- Con l'applicazione desiderata caricata sul regolatore, eseguire la messa in servizio della cassetta VAV. Vedere Controller Tool Help (LIT-12011147).
- Eseguire il bilanciamento del flusso d'aria nella cassetta VAV. Vedere VAV Balancing Tool Technical Bulletin (LIT-12011087) .
- Eseguire le procedure di verifica del commissioning. Vedere Controller Tool Help (LIT-12011147).
La messa in servizio dei regolatori di apparati avviene con il software CCT.
Mettere in funzione i regolatori utilizzando i seguenti tipi di connessione.
| Tipo connessione | CVM | CVE |
|---|---|---|
| MAP 4.2+/Router BACnet | X | X |
| I controllori Supervisor Passthru 1 | X | X |
| Ethernet diretto | X |
Se il regolatore è configurato per l'uso del protocollo N2, è necessario usare il gateway MAP sul bus SA. Le connessioni wireless non sono supportate in modalità N2. Queste opzioni di connessione richiedono dispositivi hardware aggiuntivi, elencati nella Tabella 1.
Fare riferimento ai documenti Controller Tool Help (LIT-12011147) e Controller Provisioning with Tools per informazioni dettagliate in merito al commissioning dei regolatori di campo.
1 devono essere alla Release 9.0 o successiva.