Impostazione dell'interruttore di fine linea (EOL) (solo modelli CGM) - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Informazioni su questa attività

Ogni regolatore CGM dispone di un interruttore EOL che, se impostato su on (in alto), imposta il regolatore come dispositivo di terminazione sul bus. Vedere Figura 1 per la posizione dell'interruttore EOL. La posizione predefinita dell'interruttore EOL è OFF (in basso).

Figura 1. Posizioni degli interruttori di fine linea

Per impostare l'interruttore EOL su un regolatore, procedere come segue:

Procedura

  1. Determinare la posizione fisica del regolatore sul bus FC.
  2. Determinare se il regolatore deve essere impostato come dispositivo di terminazione sul bus.
    Nota: Per informazioni dettagliate sulle regole di terminazione EOL e le impostazioni dell'interruttore EOL sui bus FC, consultare i documenti MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Se il regolatore è un dispositivo di terminazione sul bus FC, impostare l'interruttore EOL in posizione ON. Se il regolatore non è un dispositivo di terminazione sul bus, impostare l'interruttore EOL in posizione Off.

    Quando un regolatore è collegato all'alimentazione con l'interruttore EOL impostato su ON, il LED EOL ambra sul coperchio del regolatore è acceso.