I ponticelli del loop di corrente UI si trovano sulla scheda elettronica sotto il coperchio del regolatore, vicino ai morsetti UI (Figura 1). Quando un ingresso UI è definito (nel software del sistema) come ingresso analogico a 4-20 mA, impostare il ponticello del loop di corrente dell'UI in posizione abilitata (Figura 1).
L'impostazione del ponticello del loop di corrente in posizione abilitata collega una resistenza interna di 100 ohm tra i morsetti UI, in modo da mantenere il circuito loop di corrente a 4-20 mA anche in caso di interruzione o spegnimento del regolatore.
Le tabelle seguenti identificano gli interruttori del loop di corrente associati a ogni UI sui regolatori serie CG.
Etichetta dell'ingresso universale | Etichetta del ponticello sulla scheda del circuito |
---|---|
UI-1 |
J13 |
UI-2 |
J14 |
UI-3 |
J15 |
UI-4 |
J16 |
UI-5 |
J17 |
UI-6 |
J18 |
UI-7 |
J19 |
Etichetta dell'ingresso universale | Etichetta del ponticello sulla scheda del circuito |
---|---|
UI-1 |
J10 |
UI-2 |
J11 |
UI-3 |
J12 |