Convalida dei cavi in ingresso/uscita - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 13.0

Guida all'installazione di controllori per applicazioni generiche serie M4-CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
G
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

I regolatori CGM/CGE inviati già predefiniti aiutano a convalidare il cablaggio dei terminali di ingresso e uscita prima del download di un file dell'applicazione. Quando il regolatore viene acceso in questo stato, il LED di errore lampeggia con due accensioni rapide seguite da una lunga pausa (vedere LED di stato e condizioni dei LED).

Per utilizzare questa funzionalità, controllare che i selettori rotativi siano impostati sul numero di indirizzo o regolatore desiderato e collegare i morsetti di ingresso e uscita. Alimentare il regolatore e connettersi al dispositivo con un Gateway MAP o M 4- display del regolatore locale DLK0350 per visualizzare i punti del regolatore. Il regolatore segnala uno stato operativo anche se non è caricata alcuna applicazione reale. Di conseguenza, il CCT non sarà in grado di mettere in funzione o caricare il dispositivo finché non verrà scaricata una vera applicazione. Il nome dell'applicazione visualizzato sarà l'indirizzo del regolatore seguito dal modello del regolatore e da "Stato predefinito".

Ad esempio, un regolatore CGM09090 in cui i selettori rotativi siano impostati su 8 presenteranno, nello stato predefinito, il nome dell'applicazione “8-CGM09090 Default State”.

Come impostazione predefinita vengono creati punti I/O per tutte le connessioni sui terminali di ingresso e uscita. Si presuppone che tutti gli ingressi universali (UI) siano sensori di temperatura al nichel. Tutte le uscite configurabili (CO) sono trattate come uscite digitali (BO) con un valore iniziale 0. Il valore predefinito prevede anche l'ingresso di un sensore di rete All'indirizzo 199. Se non c'è un sensore di rete collegato, l'avvio di questo stato predefinito sarà ritardato di 30 secondi mentre il regolatore cerca di stabilire la connessione con il sensore.