La figura seguente permette di stimare la lunghezza massima del cavo rispetto alle sue dimensioni e alla corrente di carico (in mA) quando si collegano ingressi e uscite.
Nota: la Figura 1 si riferisce solo agli ingressi e alle uscite a bassa tensione (<30 V).
Figura 1. Lunghezza massima dei cavi per ingressi e uscite a bassa tensione (<30 V), per corrente e dimensione