La tabella seguente descrive il significato di ogni LED sull’SNE. Le condizioni normali sono indicate in grassetto. Per lampeggio veloce si intende un lampeggio ad una velocità superiore ad un secondo mentre per lampeggio normale si intende un lampeggio ad una velocità molto più lenta (uno o più secondi).
Nome LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
HEARTBEAT |
Multicolore: blu o viola |
Lampeggio blu e viola |
1 lampeggio per secondo = normale stato di funzionamento (tutti i processi monitorati sono iniziati e il dispositivo è completamente operativo) |
Acceso, blu |
Luce fissa, non lampeggiante = l’SNE è alimentato ma non operativo |
||
Lampeggio medio, viola e blu |
2 lampeggi al secondo = l’SNE si sta avviando |
||
Lampeggio veloce, viola e blu |
5 lampeggi al secondo = l’SNE si sta arrestando | ||
Spento |
Nessuna alimentazione |
||
FAULT |
Rosso |
Spento |
Nessun guasto; funzionamento normale |
Acceso |
Luce fissa = sono in corso processi diagnostici oppure sono state rilevate condizioni di guasto (ad es. uso eccessivo di memoria o flash, elevata temperatura della CPU). |
||
ETH ACTIVITY |
Verde |
Lampeggio veloce |
1 lampeggio al secondo = trasferimento dati in corso tramite connessione Ethernet. Il traffico Ethernet è un traffico generico (potrebbe non essere per il controllore di rete). |
Spento |
Comunicazione assente |
||
ETH LINK SPEED |
Blu o giallo |
Acceso |
Luce fissa, blu = rete connessa a 1.000 Mbps Luce fissa, gialla = rete connessa a 100 Mbps |
Spento |
Nessuna connessione di rete o se la spia ETH ACTIVITY lampeggia velocemente, la rete è connessa a 10 Mbps. |
||
SITE DIRECTOR |
Verde |
Acceso |
Luce fissa = il controllore di rete è un site director |
Spento |
Il controllore di rete è un dispositivo child |
||
BACNET/IP |
Verde |
Lampeggiante |
1 lampeggio al secondo = l’SNE sta trasmettendo messaggi BACnet via BACnet/IP ad altri dispositivi, inclusi altri controllori. |
Spento |
Nessuna comunicazione con altri dispositivi BACnet/IP |
||
USB-1 |
Verde o Rosso |
Acceso |
Rosso fisso = un dispositivo non supportato è collegato a USB-1 Nota: L’SNE funziona solo con adattatori USB approvati che sono stati collaudati e qualificati. Gli adattatori non qualificati non funzionano con l’SNE. Fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) per ulteriori informazioni.
|
Lampeggio verde |
1 lampeggio al secondo = un dispositivo supportato è collegato all’SNE tramite la porta USB-1. |
||
Spento |
Nessun dispositivo connesso o porta USB disabilitata. |
||
USB-2 |
Verde o Rosso |
Acceso |
Rosso fisso = un dispositivo non supportato è collegato a USB-2 Nota: L’SNE funziona solo con adattatori USB approvati che sono stati collaudati e qualificati. Gli adattatori non qualificati non funzionano con l’SNE. Fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296) per ulteriori informazioni.
|
Lampeggio verde |
1 lampeggio al secondo = un dispositivo supportato è collegato all’SNE tramite la porta USB-2. |
||
Spento |
Nessun dispositivo connesso o porta USB disabilitata. |
||
FC BUS-1 |
Verde |
Lampeggiante |
1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati con normale comunicazione tramite FC BUS-1 |
Acceso |
In FC BUS-1 sono definiti dei controllori di rete ma nessuno sta comunicando. Solo l’SNE sta trasmettendo. |
||
Spento |
Nessuna trasmissione dati |
||
FC BUS-2 |
Blu |
Lampeggiante |
1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati con normale comunicazione tramite FC BUS-2 |
Acceso |
In FC BUS-2 sono definiti dei controllori di rete ma nessuno sta comunicando. Solo l’SNE sta trasmettendo. |
||
Spento |
Nessuna trasmissione dati |
||
FC EOL-1 |
Giallo |
Acceso se connesso |
Luce accesa permanente = la terminazione di fine linea è impostata su on per FC BUS-1 |
Spento se non connesso |
Luce spenta permanente = la terminazione di fine linea è impostata su off per FC BUS-1 |
||
FC EOL-2 |
Giallo |
Acceso se connesso |
Luce accesa permanente = la terminazione di fine linea è impostata su on per FC BUS-2 |
Spento se non connesso |
Luce spenta permanente = la terminazione di fine linea è impostata su off per FC BUS-2 |