Sequenza di prova LED all'avvio - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Durante l'avvio, il controllore di rete esegue un test automatico per verificare il corretto funzionamento dell'unità. Immediatamente dopo aver collegato l'alimentazione, la sequenza di accensione dei LED è la seguente:

  • il LED HEARTBEAT lampeggia con luce blu/viola quando il controllore di rete si avvia.
  • Il LED FAULT rimane acceso con una luce rossa fissa per circa 30 secondi, poi si spegne.
  • I LED USB-1 e USB-2 lampeggiano con una luce verde quando un dispositivo supportato viene collegato alla rispettiva porta USB. I LED diventano di colore rosso fisso quando viene collegato un dispositivo non supportato. I LED sono spenti se non è collegato alcun dispositivo.