Considerazioni relative al posizionamento - Metasys - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Seguire le presenti linee guida quando si installa un controllore di rete:

  • Assicurarsi che la superficie di montaggio possa sostenere il controllore di rete e un eventuale alloggiamento fornito dall’utilizzatore.

  • Montare il controllore di rete con il giusto orientamento (orizzontale preferito, verticale accettabile).

  • Montare il controllore di rete su una superficie uniforme in applicazioni con attacco a parete se possibile.

  • Montare il controllore di rete in aree non esposte a vapori corrosivi e rispettare le limitazioni ambientali indicate nella sezione Specifiche tecniche dell’SNE.

  • Non installare il controllore di rete su superfici soggette a vibrazioni, come condotti, o in aree in cui le emissioni elettromagnetiche o i cavi di altri dispositivi possono interferire con la comunicazione del controllore di rete.

  • Lasciare uno spazio sufficiente per passacavi e fili e per il collegamento dei morsetti.

  • Installare l’alimentatore sopra il controllore di rete per assicurare un’adeguata dissipazione termica e posizionarlo vicino al condotto dei cavi di alimentazione.

  • Non installare il controllore di rete in un alloggiamento ermetico. Accertarsi che l’alloggiamento consenta una ventilazione adeguata a far sì che la temperatura al suo interno non superi i 50°C.

  • Montare il controllore di rete in modo che la parete dell’alloggiamento o il trasformatore non ostruiscano la ventilazione dell’involucro del controllore.