Installazione - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 12.0

Guida all'installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2022-12-12
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647
Seguire le presenti linee guida per installare il controllore di rete:
  • Trasportare il controllore di rete nel contenitore originale per ridurre al minimo le vibrazioni e i danni da urto.
  • Verificare che siano presenti tutti i componenti forniti in dotazione con il controllore di rete.
  • Non far cadere o sottoporre a urti fisici il controllore di rete.
Importante: Non aprire l’alloggiamento del controllore di rete per nessun motivo. Il controllore di rete non contiene parti sostituibili dall'utente. Etichette anti-manomissione sul dispositivo ne prevengono l’apertura non autorizzata o la manomissione da parte di installatori, tecnici manutentori, proprietari di edifici e dei nostri ispettori RMA.