Accensione del controllore di rete - Metasys - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Network Engine - 10.1

Guida all’installazione di SNE

Product
Network Engines > Network Engines > SNE Network Engine
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Version
10.1
Revision date
2019-10-14
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Collegare il controllore di rete all’alimentazione. Dopo averlo collegato, il dispositivo richiede circa tre minuti per avviarsi e diventare operativo. Vedere Sequenza di prova LED all'avvio.

L’avviamento è completo e il controllore di rete è operativo quando il LED HEARTBEAT lampeggia in viola e il LED FAULT è spento. I vari LED sono illustrati in Figura 1.