La porta bus FC è un jack modulare RJ-12 a 6 pin che fornisce una connessione per il gateway MAP (Mobile Access Portal, portale di accesso mobile).
La porta bus FC è collegata internamente alla morsettiera bus FC e quindi condividono un solo protocollo di comunicazione. La figura che segue mostra l'assegnazione dei pin della porta bus FC.
Figura 1. Assegnazioni dei pin per la porta bus FC sull’SNE
| Rif. | Segnale |
|---|---|
| 1 | Bus FC (+) |
| 2 | Bus FC (-) |
| 3 | Bus e alimentazione comune |
| 4 | Alimentazione (15 VDC) |
| 5 | Bus e alimentazione comune |
| 6 | Alimentazione (15 VDC) |