Prima di installare OAS assicurarsi che il sistema soddisfi i requisiti minimi descritti in Tabella 2.
- Procurarsi il file di installazione di OAS.
- Fare doppio clic sul file di installazione.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo di controllo dell'account utente. Fare clic su Sì. Viene visualizzata la schermata di configurazione di Metasys Open Application Server.
- Fare clic su Custom. Viene visualizzata la schermata con le opzioni personalizzate.
Tabella 1. Opzioni di configurazione personalizzata Opzioni menu Descrizione SQL Instance OAS non supporta la configurazione divisa, pertanto questo campo deve essere lasciato vuoto Windows Authentication Se si utilizza l’autenticazione Windows anziché l'autenticazione SQL Install Path Questo campo consente di specificare una posizione di installazione personalizzata Reporting OAS non supporta Metasys Advanced Reporting, pertanto questo campo deve essere lasciato vuoto - Fare clic su Install.
- Al termine della installazione, fare clic su Restart Now.