Installazione personalizzata di OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guida all'installazione di Open Application Server (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Language
Italiano

Prima di installare OAS assicurarsi che il sistema soddisfi i requisiti minimi descritti in Tabella 2.

  1. Procurarsi il file di installazione di OAS.
  2. Fare doppio clic sul file di installazione.
  3. Viene visualizzata una finestra di dialogo di controllo dell'account utente. Fare clic su . Viene visualizzata la schermata di configurazione di Metasys Open Application Server.
  4. Fare clic su Custom. Viene visualizzata la schermata con le opzioni personalizzate.
    Tabella 1. Opzioni di configurazione personalizzata
    Opzioni menu Descrizione
    SQL Instance OAS non supporta la configurazione divisa, pertanto questo campo deve essere lasciato vuoto
    Windows Authentication Se si utilizza l’autenticazione Windows anziché l'autenticazione SQL
    Install Path Questo campo consente di specificare una posizione di installazione personalizzata
    Reporting OAS non supporta Metasys Advanced Reporting, pertanto questo campo deve essere lasciato vuoto
  5. Fare clic su Install.
  6. Al termine della installazione, fare clic su Restart Now.