Impostazione delle opzioni di risparmio energetico per la scheda di rete OAS - Metasys - LIT-12013222 - Server - Open Application Server - 10.1

Guida all'installazione di Open Application Server (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013222
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Procedura

  1. Nel Pannello di controllo selezionare Sistema e sicurezza, Sistema, quindi fare clic su Gestione dispositivi nel riquadro di sinistra. Se compare la finestra Controllo dell’account utente, fare clic su Continua o . Viene aperta la finestra Gestione dispositivi.
  2. Espandere la voce Schede di rete.
  3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scheda di rete, quindi selezionare Proprietà.
  4. Selezionare la scheda Gestione risparmio energia. Deselezionare l'opzione Consenti al computer di spegnere il dispositivo per risparmia energia.
  5. Fare clic su OK.
    Nota: Se nell'elenco sono presenti più schede di rete, ripetere le operazioni descritte ai punti 3-5 per ciascuna scheda.
  6. Chiudere tutte le finestre.